This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:电芯均衡算法

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497054/bq77915-cell-balancing-algorithm

器件型号:BQ77915

工具/软件:

您好 Luis

如您在数据表中的图像中所看到和读取:  

只有示例中的 VC5从电芯平衡开始、因为该电芯高于 Vvbth 阈值。  

我的问题:电芯 VC2会发生什么情况? 此单元低于 Vcbtl 阈值会发生什么情况呢?

谢谢

Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    您是否还观看了这段有关电芯平衡算法的视频(链接)? 它有助于更详细地解释算法函数、并提供几个有用的图表。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis

    是的,我看了它,但他们没有解释我的情况在视频. 这就是为什么我问这个问题?

    我现在正在测试电芯平衡、但我仍然没有明白为什么它不起作用。

    下面是我所有电芯电压的图片、我绘制了一个类似数据表中的图、并将电芯放在其中:  

    如您所见、电芯13低于3.8V、所有其他电芯甚至高于 Vstep。 因此、根据我在这张图中看到的内容:

    高于 Vstep 电压的电芯(在本例中、除电芯13之外的所有电芯)应保持平衡??

    或者我是否理解错误:)  

    感谢您的帮助和愉快的周末

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    如视频中所述、VC2不会产生 CB 、因为该电芯不符合启动电芯平衡的要求、如果存在充电电流且不存在故障、则应继续升高。  

    高于 Vstep 电压的单元格(在我的例子中、除单元格13以外的所有单元格)应保持平衡??

    正确。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexis  

    我不平衡...

    Im 使用外部 FET 并联100 Ω 电阻器和一个 LED 连接到 RCB 电阻器、我认为该电阻器为3.6 Ω。

    是否甚至可以用 LED 看到电池平衡的情况、或者 FET 的吨位时间太短以至于我们看不到它?

    谢谢  

    Silvan