工具/软件:
您好 Luis
如您在数据表中的图像中所看到和读取: 
只有示例中的 VC5从电芯平衡开始、因为该电芯高于 Vvbth 阈值。
我的问题:电芯 VC2会发生什么情况? 此单元低于 Vcbtl 阈值会发生什么情况呢?
谢谢
Silvan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好 Luis
如您在数据表中的图像中所看到和读取: 
只有示例中的 VC5从电芯平衡开始、因为该电芯高于 Vvbth 阈值。
我的问题:电芯 VC2会发生什么情况? 此单元低于 Vcbtl 阈值会发生什么情况呢?
谢谢
Silvan
您好 Alexis
是的,我看了它,但他们没有解释我的情况在视频. 这就是为什么我问这个问题?
我现在正在测试电芯平衡、但我仍然没有明白为什么它不起作用。
下面是我所有电芯电压的图片、我绘制了一个类似数据表中的图、并将电芯放在其中:

如您所见、电芯13低于3.8V、所有其他电芯甚至高于 Vstep。 因此、根据我在这张图中看到的内容:

高于 Vstep 电压的电芯(在本例中、除电芯13之外的所有电芯)应保持平衡??
或者我是否理解错误:)
感谢您的帮助和愉快的周末
Silvan
您好、Silvan、
如视频中所述、VC2不会产生 CB 、因为该电芯不符合启动电芯平衡的要求、如果存在充电电流且不存在故障、则应继续升高。
高于 Vstep 电压的单元格(在我的例子中、除单元格13以外的所有单元格)应保持平衡??
正确。
此致、
Alexis