This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:液体检测 GPIO4和 GPIO5引脚设置-映射到159 -湿度检测?

Guru**** 2529830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502888/tps25751-liquid-detect-gpio4-and-gpio5-pin-settings---gpio-mapped-to-159--moisture-detection

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25798

工具/软件:

此外、是否可以使用 BQ25798来检测和枚举 USB BC1.2充电、同时在同一 USB Type-C 连接器上使用 TPS25751的液体检测功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否必须将指定的 USB D+/D- GPIO4/5用于液体检测引脚? 数据表显示了此处已连接两者:

    此外、PD 应用程序自定义 GUI 似乎让我在任何 GPIO 上放置 GPIO 映射事件"most detect-159"。 此外、液体检测不会在 GUI 中列为 GPIO 4和5的多路复用选项、其方式与替代功能 D+/D-的方式相同...

    希望在配置方面有所帮助... 湿度检测-159在技术参考手册中完全没有说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该方框图中的液体检测在 SBU 引脚上进行。 D+/D-用于 BC1.2检测。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接器 SBU 引脚上的液体检测-是。 在 PD 控制器上、我是否必须使用特定的 GPIO、或者是否可以使用任何 GPIO 进行液体检测? 在 GUI 应用程序中为 D+/D-保留了一对 GPIO 引脚。 如果我在 GUI 调查问卷中选择 USB BC1.2充电、则用于选择液体检测的选项将不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:   

    液体检测功能和 BC1.2均使用 TPS25751的 GPIO4/5。 TPS25751不同时支持 BC1.2和液体检测。 对于液体检测、GPIO4和 GPIO5多路复用为 ADC 功能、而 BC1.2多路复用为 DP/DM。  

    对于 PFET/NFET 栅极控制、您可以使用任何其他可用的 GPIO 对其进行控制。 例如、在 TPS25751EVM 上、我们使用 GPIO6和 GPIO7来控制 PFET 和 NFET。  

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以使用系统中的 BQ25798充电器来检测 BC1.2充电、同时使用 TPS25751的液体检测功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以转发到 BQ 团队进行评论。 由于 TPS25751将对 BQ 器件进行电压和电流编程、因此可能会发生冲突。 我将让 BQ 团队发表评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    在 VAC1上执行 POR 后的最长2秒内、BQ25798会通过 D+/D-自动检测适配器或端口最大输出电流、并将其 IINDPM 寄存器设置为该值(如果电阻值较低、则设置为 ILIM_HIZ 电阻器钳位值)。 TPS25751固件可在2秒后禁用自动检测或覆盖 IINDPM 值。 遗憾的是、我不知道 液体检测时序或预期结果。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我询问了我的一位同事、只要液体检测未连接到 D+/D-引脚、就不应该有问题。

    此致、

    Jeff