Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25798、
工具/软件:
此外、是否可以使用 BQ25798来检测和枚举 USB BC1.2充电、同时在同一 USB Type-C 连接器上使用 TPS25751的液体检测功能?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, TPS25751EVM
工具/软件:
此外、是否可以使用 BQ25798来检测和枚举 USB BC1.2充电、同时在同一 USB Type-C 连接器上使用 TPS25751的液体检测功能?
我是否必须将指定的 USB D+/D- GPIO4/5用于液体检测引脚? 数据表显示了此处已连接两者: 
此外、PD 应用程序自定义 GUI 似乎让我在任何 GPIO 上放置 GPIO 映射事件"most detect-159"。 此外、液体检测不会在 GUI 中列为 GPIO 4和5的多路复用选项、其方式与替代功能 D+/D-的方式相同...
希望在配置方面有所帮助... 湿度检测-159在技术参考手册中完全没有说明
您好、Michael:
液体检测功能和 BC1.2均使用 TPS25751的 GPIO4/5。 TPS25751不同时支持 BC1.2和液体检测。 对于液体检测、GPIO4和 GPIO5多路复用为 ADC 功能、而 BC1.2多路复用为 DP/DM。
对于 PFET/NFET 栅极控制、您可以使用任何其他可用的 GPIO 对其进行控制。 例如、在 TPS25751EVM 上、我们使用 GPIO6和 GPIO7来控制 PFET 和 NFET。
如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!
谢谢。此致、
Raymond Lin