This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM117:LM117:

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504527/lm117-lm117

器件型号:LM117

工具/软件:

该器件 LM117H/883是否可按如下所述提供?  

镀层铅镀层应为锡/铅(Sn/Pb)、其锡含量不应超过97%、并且
大于或等于3%导联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    。  LM117HVH-QML  具有 SnPb 浸焊、成分 为63%SN37%Pb。

    有关材料成分的更多详细信息、请访问 https://www.ti.com/materialcontent/

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关的器件型号为 LM117H/883

    此器件的引脚镀层是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、

    您能否指定软件包?

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎