请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79656-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
客户需要串联20节串联电池。 因此需要 BQ79656堆栈函数
客户想 检查 第一个 BQ79656是如何填充16芯串联电池、其余4S 连接到另一个 BQ79656
第二个 BQ79656的 VC0会将电芯17负极连接或串行连接起来? VC0与电芯1是否为负?
2.、用于 BAT 引脚。 第一个 BQ79656会连接 CELL16正极、我对吗? 第一个 BQ79656要连接到 CELL20正极吗?