This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656-Q1:20S 电池的 BQ79656堆叠功能问题

Guru**** 2482155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501645/bq79656-q1-bq79656-stack-function-question-for-20s-battery

器件型号:BQ79656-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户需要串联20节串联电池。 因此需要 BQ79656堆栈函数
客户想 检查 第一个 BQ79656是如何填充16芯串联电池、其余4S 连接到另一个 BQ79656


第二个 BQ79656的 VC0会将电芯17负极连接或串行连接起来?  VC0与电芯1是否为负?  


2.、用于 BAT 引脚。 第一个 BQ79656会连接 CELL16正极、我对吗?  第一个 BQ79656要连接到 CELL20正极吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    有任何更新? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bo、

    很抱歉延迟的回复。

    我们建议让每个器件监控十节电池。  

    第二个器件的 VC0将连接到电芯的负极端子、其正极端子连接到 VC1 (在您的示例电芯17中)  

    BAT 引脚连接到器件正在监控的最高电芯的正极端子。

    您可以在  数据表的第10.2.1.2节中找到有关连接电池的更多信息。

    此致、

    Bo