This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:我们可以针对4.6V 的 VDD 使用 TPS3851G33

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851, TPS3431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500082/tps3851-can-we-use-tps3851g33-for-vdd-of-4-6v

器件型号:TPS3851

工具/软件:

尊敬的团队:

请参阅我们的方案  

我们的 TPS3851 VDD 连接到4.6V。 我想知道需要选择哪个电压选项器件。 如果我们使用 TPS3851G50、则我们的 VDD 将小于 TPS 的 VITN 和 REST#引脚将始终生效。

那么、我们可以使用器件  TPS3851G33E 来实现4.6V VCC 和看门狗功能吗?

我们希望 TPS3851G33E 用作看门狗 IC。 不需要 VCC 电源轨监控。  如果我们使用 TPS3851G33E、VITN 将为3.3V、VDD 电压将为4.6V。  这是否会对 IC 的看门狗功能产生任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deljo:

    很抱歉耽误你的时间。 您可以  改用 www.ti.com/.../TPS3431。 这是 TPS3851的纯看门狗版本。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    但我们已经继续使用  TPS3851G33E。 在这种情况下、您是否发现有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deljo:

    我看到的唯一问题是、如果4.6V 电源轨中存在欠压故障且 RESET 被置位、则看门狗功能将禁用。 如果您的设计不需要考虑这一点、那么33E 就可以满足您的预期。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jessie、

    谢谢