请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3851 工具/软件:
尊敬的团队:
请参阅我们的方案

我们的 TPS3851 VDD 连接到4.6V。 我想知道需要选择哪个电压选项器件。 如果我们使用 TPS3851G50、则我们的 VDD 将小于 TPS 的 VITN 和 REST#引脚将始终生效。
那么、我们可以使用器件 TPS3851G33E 来实现4.6V VCC 和看门狗功能吗?
我们希望 TPS3851G33E 用作看门狗 IC。 不需要 VCC 电源轨监控。 如果我们使用 TPS3851G33E、VITN 将为3.3V、VDD 电压将为4.6V。 这是否会对 IC 的看门狗功能产生任何问题?