This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:使用两个热插拔控制器在运行期间改变电源、处理反向电流

Guru**** 2531090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066I, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503778/lm5066i-using-two-hotswap-controller-to-change-power-source-during-operation-handle-reverse-current

器件型号:LM5066I
主题中讨论的其他器件: LM5066

工具/软件:

您好:

我现在正在构建一个系统、以便 在运行期间更改电源。

例如:如果另一个电池组接近电量耗尽、则更换另一个电池组;当系统正在进行充电或其他操作时、请更换电池组。

该结构可通过以下方式表示

但当我阅读 LM5066I 数据表时、我没有找到有关它如何处理反向电流的信息。

如果我的两个电池组不平衡、则当一个电池接通且另一个电池关闭时、如果存在间隔、则可能会出现反向电流。

根据数据表、电流检测信号可高达-0.3V。

但根据我的理解、如果输出电流低于编程值、热插拔控制器将增加其栅极电压。

如果电池包开关的电压低于关闭电池包的电压、开启电池上的反向电流是否会导致栅极电压饱和、而当另一个电池完全移除时、这种饱和栅极电压是否会导致过流事件或其他事件?

我在 PSPICE for TI 上模拟了系统、如果同时切换两个电池包、没有发现任何危险、但我的系统在现实生活中是否缺少一些保护解决方案?

这种情况下是否需要 OR-ing 二极管控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我增加两个热插拔控制器的重叠导通时间时、控制器会在指定时间后观察正电流触发保护、但在电流保护之后和 UVLO 保护之前存在负栅源电压。 只有当使用 UVLO_EN 信号(ENABLE_PACK_n 信号)关断控制器时、才会关闭该功能。

    我从 TI 网站获得了这个瞬态模型、修改了 startup_insering_power 仿真以具有如上图所示的系统、并验证了我的想法。

    我的问题是、该 LM5066模型与实际 IC 的接近程度如何? 根据仿真、我是否需要额外的齐纳二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5066i 不适合您的应用、因为它没有反向电流阻断功能。 请使用 LM74700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5066i 不适合您的应用、因为它没有反向电流阻断功能。 请使用 LM74700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我进一步研究的那样、在我的应用中、某些情况需要电流从负载流回电源、因此在正常运行时、我不希望系统阻止反向电流、ORing 二极管不是一个兼容的解决方案。

    我仍然必须解决开关电源间隔中出现反向电流的可能性。 您能告诉我 LM5066I 在发生反向电流时的行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我 LM5066I 在反向电流发生时的行为吗?

    电流将不受保护地流动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有正饱和或负饱和栅极电压呢? 与我在上面注释中展示的仿真结果类似吗?

    我只需确保反向电流不会对 IC 本身造成损害

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此没有正或负饱和栅极电压?

    是的。