主题中讨论的其他器件: LM5066
工具/软件:
您好:
我现在正在构建一个系统、以便 在运行期间更改电源。
例如:如果另一个电池组接近电量耗尽、则更换另一个电池组;当系统正在进行充电或其他操作时、请更换电池组。
该结构可通过以下方式表示

但当我阅读 LM5066I 数据表时、我没有找到有关它如何处理反向电流的信息。
如果我的两个电池组不平衡、则当一个电池接通且另一个电池关闭时、如果存在间隔、则可能会出现反向电流。
根据数据表、电流检测信号可高达-0.3V。
但根据我的理解、如果输出电流低于编程值、热插拔控制器将增加其栅极电压。
如果电池包开关的电压低于关闭电池包的电压、开启电池上的反向电流是否会导致栅极电压饱和、而当另一个电池完全移除时、这种饱和栅极电压是否会导致过流事件或其他事件?
我在 PSPICE for TI 上模拟了系统、如果同时切换两个电池包、没有发现任何危险、但我的系统在现实生活中是否缺少一些保护解决方案?
这种情况下是否需要 OR-ing 二极管控制器?