Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具/软件:
大家好、我使用的是定制的 bq7900电路板。 读取器件的器件 ID。 下面是我的序列
1.发送唤醒 ping (:我看到 DVDD=1.8V, VDD =5.0V )
2.发送这些 0x80、0x00、0x02、0x21、0x20 0x02、0xD6、0x68 (器件 ID)
您能否确认 CRC 字节和帧格式。?
我没有 收到 bq79600的响应
关于我的电路的注释:
1.将 INH 直接连接到 BAT
2.使用3.3V MCU
3.尝试将 TX、RX 10k 上拉至3.3V (尝试了所有3种情况)、RINH - 100k 未放置在器件上、10R 电阻器通过小导线短接。 请查看 原理图
请为我提供从器件接收数据的建议