This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79600-Q1:bq79600无响应

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502413/bq79600-q1-no-response-from-bq79600

器件型号:BQ79600-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

大家好、我使用的是定制的 bq7900电路板。 读取器件的器件 ID。 下面是我的序列

1.发送唤醒 ping (:我看到 DVDD=1.8V, VDD =5.0V )

2.发送这些 0x80、0x00、0x02、0x21、0x20 0x02、0xD6、0x68 (器件 ID)

您能否确认 CRC 字节和帧格式。?

我没有 收到 bq79600的响应

关于我的电路的注释:

1.将 INH 直接连接到 BAT

2.使用3.3V MCU

3.尝试将 TX、RX 10k 上拉至3.3V (尝试了所有3种情况)、RINH - 100k 未放置在器件上、10R 电阻器通过小导线短接。 请查看 原理图

请为我提供从器件接收数据的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MourishPatel:

    您的字节数太多、并且 init 字节不正确... 正确的帧是(仅适用于寄存器0x2120 PART_ID):

    0x80 -初始化字节+ DataSize

    0x00–器件地址

    0x21 -起始寄存器 MSB

    0x20 -起始寄存器 LSB

    0x00 -要读取的寄存器数量(0x00表示1)

    0x6C - CRC 字节 MSB

    0x14 - CRC 字节 LSB

    此致、

    Viktor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    谢谢。   bq79600正在响应、我能够读取数据。

    现在、我已在 bq79600唤醒 ping 之后将 bq79600 (COMH_p)连接到 bq79616 (COML_P)(类似 N)。 我正在发送以下消息

    81 00 03 09 01 2F 8E

    来唤醒堆栈器件。 这是正常的、还是应该在这之前发送 DIR_SEL=1?  连接我的原理图...请检查隔离变压器(HMU1228NL)是否正常?

    此致(&C)

    Mounish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktor:

    谢谢。   bq79600正在响应、我能够读取数据。

    现在、我已在 bq79600唤醒 ping 之后将 bq79600 (COMH_p)连接到 bq79616 (COML_P)(类似 N)。 我正在发送以下消息

    81 00 03 09 01 2F 8E

    来唤醒堆栈器件。 这是正常的、还是应该在这之前发送 DIR_SEL=1?  连接我的原理图...请检查隔离变压器(HMU1228NL)是否正常?

    更新:  

    我还尝试按以下顺序发送数据

    硬件:移除、转换、r 并连接2.2nf  、即使用的电容隔离  

    观察到的一些信息:bq79616-->COMP,COMN:2.5V,2.5Vbq79600->COMP,COMN :2.195V,2.195V

    1.在 bq7900上唤醒 ping

    2.可怕的 SEL=1:  81 0 3 9 80 EF EE    (当我使用 COMHP、COMHN 且未使用 COMLN、COMLP 时)

    3.将唤醒发送 到堆栈   81 0 3 9 20 EF 96

    此致(&C)

    Mounish