This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069-1操作相关查询

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504072/lm5069-lm5069-1-operation-related-inquiry

器件型号:LM5069

工具/软件:

您好、TI 专家

客户对通过应用 LM5069-1实现的电路运行有疑问。

本产品使用直流电机驱动躺椅沙发、并连接到全桥电路。

该电路设计旨在在电机发生短路时保护电路。

-产品使用29V,5.25A,直流适配器。

-直流电机在躺椅沙发上驱动,用于姿势控制(使用 Micom 进行控制)。

- 原理图如下。

(问题)

Q1) 配置电路并连接并运行有故障的电机(短路)后、保护电路的工作方式如下面的波形所示、但我不理解为什么出现下面的波形。

(蓝色:DC_IN 电压、黄色 FET 栅极电压、绿色29V 电压、流过 FET 的紫色电流)

短路电流会流动、FET 被切断、但电压再次上升到10V 左右、电流流动约4毫秒、然后关闭。

Q2) 开始时、将1ea FET (DMN4010)施加到以下电路并进行测试时、负载正常、FET 在有故障的电机中短路。

(GATE、DRAIN、SOURCE 均为0欧姆)因此、当2个 FET 并联时、它正常工作。 (保护电路正常工作)

我认为 FET 的容量足够了、但您能告诉我为什么会出现这种现象吗?

(FET 为 DMN4010_Diodes)

e2e.ti.com/.../DMN4010-_2800_Diodes_2900_.pdf

Q3) 您可以推荐另一个适合此情况的 FET 吗? 还是有其他更好的解决方案?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下从数据表中捕获的屏幕截图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avishek Pal

    客户还有其他问题。

    1)将上述现象视为上述示意图中的正常现象是正确的吗?

    2)如果我将 TIMER 引脚的 C43值从104 (100nF)→103 (10nF)更改为其他值、是否会缩短时间? 如果我这样更改、是否会出现其他问题?

    3) 如果我将 PWR 引脚的电阻值从27K Ω→100K Ω 更改为电阻值,断路器触发后电流是否会降低? 如果我这样更改、是否会出现其他问题?

    4)检测电阻为5mΩ、断路器的计算值为42A 以下、电流 FET 的最大电流为39A、所以我知道、如果断路器单独使用时发生、FET 将会损坏。 是这样吗?
    在这种情况下、可以正常使用多少个 FET?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请填写设计计算器。

    www.ti.com/.../LM5069QUICK-CALC