工具/软件:
您好、TI 专家
客户对通过应用 LM5069-1实现的电路运行有疑问。
本产品使用直流电机驱动躺椅沙发、并连接到全桥电路。
该电路设计旨在在电机发生短路时保护电路。
-产品使用29V,5.25A,直流适配器。
-直流电机在躺椅沙发上驱动,用于姿势控制(使用 Micom 进行控制)。
- 原理图如下。

(问题)
Q1) 配置电路并连接并运行有故障的电机(短路)后、保护电路的工作方式如下面的波形所示、但我不理解为什么出现下面的波形。
(蓝色:DC_IN 电压、黄色 FET 栅极电压、绿色29V 电压、流过 FET 的紫色电流)
短路电流会流动、FET 被切断、但电压再次上升到10V 左右、电流流动约4毫秒、然后关闭。

Q2) 开始时、将1ea FET (DMN4010)施加到以下电路并进行测试时、负载正常、FET 在有故障的电机中短路。
(GATE、DRAIN、SOURCE 均为0欧姆)因此、当2个 FET 并联时、它正常工作。 (保护电路正常工作)
我认为 FET 的容量足够了、但您能告诉我为什么会出现这种现象吗?
(FET 为 DMN4010_Diodes)
e2e.ti.com/.../DMN4010-_2800_Diodes_2900_.pdf
Q3) 您可以推荐另一个适合此情况的 FET 吗? 还是有其他更好的解决方案?
请检查。 谢谢你。