请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8863-Q1 工具/软件:
尊敬的 TI E2E:
我想了解 在 IC 未连接到 Vin 电源轨时未使用 UVLO 和 Vsense 功能时 LP8863的正确配置。
UVLO、引脚35
VSENSE_N、引脚3
VSENSE_P、引脚4
之前的设计已使 UVLO 保持开路、断开连接、并且 VSENSE_N 和 VSENSE_P 连接在一起、但未连接到 Vin 轨。
由于 IC 不直接连接到 Vin 电源轨、因此这是一种混合/修改后的配置、FB 引脚以更大的电流驱动、以覆盖内部灌电流。
本质上、这使得 IC 能够正常工作、而 PWM 通过 IC 的 I2C 接口进行控制。
请告知此配置的正确性。
谢谢您、
David