This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863-Q1:未使用的 UVLO 和 Vsense 功能连接

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504582/lp8863-q1-unused-uvlo-and-vsense-function-connections

器件型号:LP8863-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI E2E:

我想了解 在 IC 未连接到 Vin 电源轨时未使用 UVLO 和 Vsense 功能时 LP8863的正确配置。

UVLO、引脚35

VSENSE_N、引脚3

VSENSE_P、引脚4

之前的设计已使 UVLO 保持开路、断开连接、并且 VSENSE_N 和 VSENSE_P 连接在一起、但未连接到 Vin 轨。

由于 IC 不直接连接到 Vin 电源轨、因此这是一种混合/修改后的配置、FB 引脚以更大的电流驱动、以覆盖内部灌电流。

本质上、这使得 IC 能够正常工作、而 PWM 通过 IC 的 I2C 接口进行控制。

请告知此配置的正确性。

谢谢您、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    需要 VSENSEP/VSENSEN 连接到 VIN 电源轨。

    如果您不使用 UVLO、它也可以连接到 VIN。