This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:TPS62933与 TPS62933P

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62933P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502685/tps62933-tps62933-vs-tps62933p

部件号:TPS62933

工具/软件:

嗨、团队

客户希望为  采用 DRLR 封装的 TPS62933和 TPS62933P 提供双源。 唯一的区别是 PG / SS 引脚的变化功能、如果 P 型号的 PG 引脚上留下 SS 所需的电容器、器件是否会出现任何干扰? 我个人认为这是没有原因的、因为 PG 的输出是高阻抗或逻辑低电平、但我想仔细检查一下以了解您的想法。

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cameron Perl 是的、在 PG 引脚上添加一个小电容器不应该妨碍功能、它可能会改变 PG 信号延迟时间、但我假设客户未使用 PG 信号、因此不应该有任何问题。