Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62933P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS62933 工具/软件:
嗨、团队
客户希望为 采用 DRLR 封装的 TPS62933和 TPS62933P 提供双源。 唯一的区别是 PG / SS 引脚的变化功能、如果 P 型号的 PG 引脚上留下 SS 所需的电容器、器件是否会出现任何干扰? 我个人认为这是没有原因的、因为 PG 的输出是高阻抗或逻辑低电平、但我想仔细检查一下以了解您的想法。
谢谢、
Cameron