请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5724-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我当前正在使用 TLC6C5724 驱动程序 IC (在我的工程中)、配置如下:
-
VSENSE = 5V
-
LSD 阈值 配置为 VSENSE - 0.7V 、即: 4.3V
-
IC 通过进行控制 SPI 指定 串行模式
-
系统 一个 LED 通过 SPI 命令开启
-
其余产出目前 未使用
我面临的问题是:
-
当我使用 SPI 打开单个 LED 时、即 两种方法 引脚进入 驱动至低电平
-
在读取之后 SID (状态信息数据) 、全部 排出、打开的除外 数据 LSD (低侧短路)故障
请支持此问题