This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5724-Q1:当只有一个 LED 导通时、TLC6C5724中所有其他漏极通道上出现意外的 LSD 故障

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503449/tlc6c5724-q1-unexpected-lsd-faults-on-all-other-drain-channels-in-tlc6c5724-when-only-one-led-is-turned-on

器件型号:TLC6C5724-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我当前正在使用 TLC6C5724 驱动程序 IC (在我的工程中)、配置如下:

  • VSENSE = 5V

  • LSD 阈值 配置为 VSENSE - 0.7V 、即: 4.3V

  • IC 通过进行控制 SPI 指定 串行模式

  • 系统 一个 LED 通过 SPI 命令开启

  • 其余产出目前 未使用

我面临的问题是:

  • 当我使用 SPI 打开单个 LED 时、即 两种方法 引脚进入 驱动至低电平

  • 在读取之后 SID (状态信息数据) 、全部 排出、打开的除外 数据 LSD (低侧短路)故障

请支持此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murali:

    如果将未使用的通道保持悬空并向它们写入0亮度、即使对于未使用的通道、建议这样做、ERR 引脚仍会下拉。

     

    1. 我们没有单个信道的掩码。
    2. 但是、您可以将开路/短路和未使用通道与 SID 寄存器中的 LOD-LSD 结果和 GS 值区分开来。

     

    以下是对此的建议:

    1. 对 LOD 和 LSD 使用 LED_ERR_MASK、以避免意外的下拉;
    2. 使用软件检测 LED 状态(开路/短路/接地短路)并根据 GS 值忽略故障。