This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616EVM-021:GND/CELL0/CELL0S 或 CELL16/CELL16S 之间的差异是多少

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504080/bq79616evm-021-what-is-the-difference-among-gnd-cell0-cell0s-or-cell16-cell16s

器件型号:BQ79616EVM-021
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具/软件:

尊敬的专家:

79616EVM 的原理图显示 CELL0应连接至 BQ79616的 AVDD 和 GND。

CELL0S 应连接至 BQ79616的 VC0。

应通过引线将 GND 连接至连接器处的 CELL0。

因此、从物理上讲、CELL0、CELL0S、GND 连接在一起。 为什么需要三个信号?  它可以是 连接器上的一个 CELL0、这更简单、不是吗?

还有其他原因吗?

BR。

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能否查看您当前的 BQ79616数据表版本? 目前、它显示 VC0在连接到 GND 之前具有 RC 滤波器。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    屏幕截图来自 79616EVM SLUUC37A - 2019年7月- 2019年10月修订、不是 BQ79616数据表。

    然而,我理解你的观点。 VC0在 GND 之前有一个 RC 滤波器。