请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616EVM-021 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具/软件:
尊敬的专家:
79616EVM 的原理图显示 CELL0应连接至 BQ79616的 AVDD 和 GND。

CELL0S 应连接至 BQ79616的 VC0。

应通过引线将 GND 连接至连接器处的 CELL0。

因此、从物理上讲、CELL0、CELL0S、GND 连接在一起。 为什么需要三个信号? 它可以是 连接器上的一个 CELL0、这更简单、不是吗?
还有其他原因吗?
BR。
Alex