This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:OTG VAC

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504169/bq25672-otg-vac

器件型号:BQ25672

工具/软件:

你好

我在 VAC2上有一个有效电压、并且 USB 连接到 VAC1。 当 VAC2上存在输入电压时、是否可以通过禁用 EN_ACDRV2在 VAC1 OTG 上输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghua:

    如果 VACx 上的电压大于 UVLO、则无法在 VACy 上启用 OTG。

    此致、
    Jeff