请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427 工具/软件:
您好、先生
我‘d 使用 BQ27427的 BIN 引脚上的外部 NTC 来测量电芯温度。 我尝试在室温下使用一个10K (1%)值的电阻器、该电阻器连接在设计板上的 BIN 和 VSS 之间。
移除上拉电阻 R2713后、电表获得的温度误差非常小。 该电路设计是否可行? 是否存在风险?
附加 原理图。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.