This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:如何使用 BQ27427的 BIN 引脚上的外部 NTC 进行电芯温度测量?

Guru**** 2384940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502523/bq27427-how-to-use-external-ntc-on-bin-pin-of-bq27427-for-cell-temperature-measurement

器件型号:BQ27427

工具/软件:

您好、先生

    我‘d 使用 BQ27427的 BIN 引脚上的外部 NTC 来测量电芯温度。 我尝试在室温下使用一个10K (1%)值的电阻器、该电阻器连接在设计板上的 BIN 和 VSS 之间。

移除上拉电阻 R2713后、电表获得的温度误差非常小。 该电路设计是否可行? 是否存在风险?

附加 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    该电路是可行的、可用作热敏电阻电路。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好.Alan

        好的、

        谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Johnny、

    关闭这一趋势。

    谢谢您、
    Alan