This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:使用 TPS281C100作为24V/1A 工业数字输出

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503993/tps281c100-using-the-tps281c100-as-a-24v-1a-industrial-digital-output

器件型号:TPS281C100

工具/软件:

您好 IT 团队:

我正在为使用24V 直流电源运行的工业控制器(PLC 型)设计数字输出模块。 目标是控制典型的工业负载、例如:

  • 小型24V 电磁阀
  • 电气面板中的继电器(线圈功率< 200mW)
  • 一些偶尔出现的电阻负载

这些输出旨在处理高达1A 的电流、具有短路、过热和故障检测保护功能。 我评估了多个智能高侧开关、并发现 TPS281C100因其尺寸、保护特性和工作电压而非常有趣。

我想确认此器件是否适合此类应用、以及在该工业环境中使用该器件是否需要考虑任何关键点(例如、电感瞬态保护、长周期可靠性、对持续短路的响应等)。

我非常感谢你的评论和建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:  

    是的、此器件适用于您提到的各种应用类型、并包含您所述的各种保护功能。 只要系统不超出器件的最大额定值、功能就不应该有问题。 该器件包含一个大于64V 的集成式电感放电钳位、您可以在数据表的第8.5.3节"电感负载关断钳位"中阅读更多信息、因为您的主要应用似乎是电感负载。 是否有您想要了解更多信息的具体问题或主题?

    此致、

    Rishika Patel