请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS281C100 工具/软件:
您好 IT 团队:
我正在为使用24V 直流电源运行的工业控制器(PLC 型)设计数字输出模块。 目标是控制典型的工业负载、例如:
- 小型24V 电磁阀
- 电气面板中的继电器(线圈功率< 200mW)
- 一些偶尔出现的电阻负载
这些输出旨在处理高达1A 的电流、具有短路、过热和故障检测保护功能。 我评估了多个智能高侧开关、并发现 TPS281C100因其尺寸、保护特性和工作电压而非常有趣。
我想确认此器件是否适合此类应用、以及在该工业环境中使用该器件是否需要考虑任何关键点(例如、电感瞬态保护、长周期可靠性、对持续短路的响应等)。
我非常感谢你的评论和建议。
此致、