This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:尽管焊接点显示每个 X 射线检查都良好、但元件是否出现电气故障?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1492188/ucc27282-electrical-failure-of-components-despite-soldering-points-showing-all-good-per-x-ray-examination

器件型号:UCC27282

工具/软件:

您好:

您能否就客户关于 部件号为 UCC27282DRCR 的部分交付部件的索赔提供建议?

客户购买了一个卷带、有3000个、但看到7个卷带出现了电气故障。

客户告诉我们:

-----   
我们的质量控制部门发现以下部件存在缺陷。
投诉原因:客户报告部件电气故障、
iC4 / UCC27282DRCR 负责 VSON10 TI
X 射线检查表明、IC 的焊接点都正常、没有出现任何偏差或异常。

-----   

您能否提供建议? 故障分析是否有助于找出故障原因?

非常感谢

此致

Adnan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    感谢您的联系。 我有几个问题可以获得有关故障的更多信息:

    1、客户的应用/系统是什么?

    2.它们的系统特性(VBUS、VDD、FSW 和 LOAD )是什么?

    3、客户是否测试了全部3ku?

    4.故障是在启动、稳态还是停机时发生? 是否有更多的工作模式?

    故障分析肯定会有所帮助、但我们首先了解一下现有的系统信息。

    谢谢、
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adnan:

    由于几乎是一个月没有跟进,我将关闭这个主题。 如果您有其他问题、请创建新主题。

    谢谢、
    Rubas