请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC27282 工具/软件:
您好:
您能否就客户关于 部件号为 UCC27282DRCR 的部分交付部件的索赔提供建议?
客户购买了一个卷带、有3000个、但看到7个卷带出现了电气故障。
客户告诉我们:
-----
我们的质量控制部门发现以下部件存在缺陷。
投诉原因:客户报告部件电气故障、
iC4 / UCC27282DRCR 负责 VSON10 TI
X 射线检查表明、IC 的焊接点都正常、没有出现任何偏差或异常。
-----
您能否提供建议? 故障分析是否有助于找出故障原因?
非常感谢
此致
Adnan