This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:查看燃料电池原理图

Guru**** 2517600 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27441-G1, BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503956/bq27441-g1-review-fuel-cell-schematic

器件型号:BQ27441-G1
主题: BQ24075中讨论的其他器件

工具/软件:

你好

请查看 BQ27441-G1原理图。 我将其用于2节3.7V 标称4.2V 最大锂离子电池并联配置。 我已经将其与 BQ24075充电 IC 搭配使用

我还将为 BQ24075打开单独的主题。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zunuran、

    假设+BATT 为 PACK+、V_Batt 为 Load+、则 SRN 和 SRP 连接似乎相反。 请参考标记为绿色"良好"和橙色显示问题的图像。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V_Batt 是电池+ve 端子。 在原理图中、您可以看到 J2和 J3是2X 锂离子3.7V 标称电池连接器。 BATT+进入充电 IC 电池输入。 在此配置下、您是否仍然认为 SRN 和 SRP sre 的连接相反?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 BIN 引脚和 GPOUT 引脚配置方面也有点困惑。 电池可拆卸、因此这些针脚连接正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zunuran、  

    V_Batt 是电池+ve 终端。 在原理图中、您可以看到 J2和 J3是2X 锂离子3.7V 标称电池连接器。 BATT+进入充电 IC 电池输入。 使用此配置时、您是否仍然认为 SRN 和 SRP sre 的连接相反

    通过这一说明、您的原理图当前是正确的、不需要对此主题进行任何更新。

    我还对 BIN 引脚和 GPOUT 引脚配置感到困惑。 电池可拆卸、因此这些针脚正确连接?

    是的、它们似乎连接正确。

    谢谢您、
    Alan