请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H5001-SP Thread 中讨论的其他器件:TPS7H5020-SEP、
工具/软件:
TPS7H500x:
TI 或 任何人是否有显示此器件(TPS7H500X)用作升压/升压转换器的原理图或应用手册?
我想设计一个升压转换器、它可以从+3V (或尽可能低)升压、并提供+28V/2瓦输出。
谢谢你。
James
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TPS7H500x:
TI 或 任何人是否有显示此器件(TPS7H500X)用作升压/升压转换器的原理图或应用手册?
我想设计一个升压转换器、它可以从+3V (或尽可能低)升压、并提供+28V/2瓦输出。
谢谢你。
James
嘿、James、
您是否提供偏置电压轨(~5V +)?
如果您无法使用偏置轨、我们的解决方案都无法在3V 电压下正常工作
如果您确实有一个偏置电源轨:
TPS7H5020-SEP EVM 可能是我们为您提供的理想资源
https://www.ti.com/tool/TPS7H5020EVM
它与 TPS7H5001-SP 非常相似、不同之处在于它集成了驱动器。
谢谢、
Daniel
您好 Daniel。 我可以使用5V 电压轨。
问题: 对于5V 电压轨、 TPS7H5020EVM 是否可以 修改为以.4至.5安培的电流提供28VDC 输出?