This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H5001-SP:TPS7H500x

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H5020-SEP, TPS7H5001-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503926/tps7h5001-sp-tps7h500x

器件型号:TPS7H5001-SP
Thread 中讨论的其他器件:TPS7H5020-SEP

工具/软件:

TPS7H500x:

TI 或 任何人是否有显示此器件(TPS7H500X)用作升压/升压转换器的原理图或应用手册?  

我想设计一个升压转换器、它可以从+3V (或尽可能低)升压、并提供+28V/2瓦输出。

谢谢你。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    您是否提供偏置电压轨(~5V +)?
    如果您无法使用偏置轨、我们的解决方案都无法在3V 电压下正常工作

    如果您确实有一个偏置电源轨:

    TPS7H5020-SEP EVM 可能是我们为您提供的理想资源
    https://www.ti.com/tool/TPS7H5020EVM

    它与 TPS7H5001-SP 非常相似、不同之处在于它集成了驱动器。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Daniel。  我可以使用5V 电压轨。  

    问题: 对于5V 电压轨、 TPS7H5020EVM 是否可以 修改为以.4至.5安培的电流提供28VDC 输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、James、

    如果可以使用偏置轨、升压的电源输入实际上可以是您想要的任何电压。

    在您提出的要求下、用于设计的 FET 可能会变热。
    我想象许多无源器件可能必须改变。
    需要考虑各种因素的额定电压。

    您可以随意使用 EVM 完成所需的操作、但风险由您自行承担。

    谢谢、
    Daniel