This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:只要电池连接到充电板、REGN 引脚就会失败

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501904/bq25792-regn-pin-fails-whenever-battery-is-connected-to-the-charging-board

器件型号:BQ25792

工具/软件:

您好先生、我正在使用 BQ25792 IC 为2s 锂电池(8.4V)充电 。我根据数据表模板创建了原理图、但每当我将  锂电池连接到充电 板时、REGN 引脚就会短路。 我使用 RPS 为 IC 的 vSUPPLY 引脚供电电压我最初在没有负载时提供5V 1A 我查看我的 IC 消耗了一些 MW 功率、我检查了 regn 引脚处的电压、发现该 电压为5V 、但当我将电池连接到系统时、我面临此问题、我放置了一个额定电压为25V 的4.7uf 电容器、并在 PROG 引脚(3k 串联组合)中放置了一个6k 电阻 由于我没有6.04k 电阻器 ,我在充电端使用了0.01ohms 分流电阻器来检查充电电流,我放置了100 ohms 电阻器与 BATP 引脚和电池串联我只是想知道这种故障的原因在 regn 中,你可以提一下这种短路的可能原因。  

注意:我没有使用 SYS 引脚、并且通过分压器禁用 TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    您能提供原理图吗?  即使不使用、SYS 引脚也必须根据数据表在降额后具有最小电容。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Charging-chematic-bws.pdf

    这是我的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    在原理图上、ILIM_HIZ 和电流检测1k Ω 电阻器是否仅占位符?  否则、它们的充电将无法正常工作。  此外、在100欧姆电阻之后、BATP 必须连接到电池 PACK+端子、但网络标签显示为"源"?  

    关于"REGN 短路"、REGN 使用 EN_HIZ 位在仅电池或强制高阻态模式下关断(进入高阻态、不短路)。  发生高电流或 SYS 短路故障时、充电器自动设置 EN_HIZ 位= 1。  电感器的 Isat 额定值是多少?

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、SIR 当我使用万用表检查 Regn 和 GND 之间的 电阻低于60欧姆  、对于 ILIM_HIZ 引脚、我根据数据表放置了电阻器、我使用了127K 和100k、我使用了电流检测电阻器 R21- 0.01欧姆、R15-0.01欧姆、甚至 BatP 连接到电池包的正极端子、我连接了 BAT 引脚的源标签  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电感器的 Isat 额定值为14.1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    如果在未为 IC 供电的情况下、REGN 的接地电阻小于60 Ω、则会发生焊料短路或 IC 损坏。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焊料没有短路、但我的 IC 已损坏、我找不到原因、即使我更换了另一个 IC、但我仍然面临着这个问题、请帮助我。我只是想知道这个问题的原因、有没有办法通过检查 IC 中的任何参数来检查这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 IC 仍然通过 i2c 通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    REGN 具有过流保护功能。  我看到 REGN 损坏的唯一原因是 VBUS 过压。

    此致

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我的 VBUS 电压为5V、电流为1A 。当我未连接电池但立即连接电池时、regn 引脚不显示任何电压、断开电源后、我检查了 regn 和 GND 之间的电阻(短路小于60欧姆)、现在告诉我原因可能是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulipati:

    我不明白为什么添加电池会导致问题。 在没有电池但在 ISYS 上增加需要相同电流的电阻负载的情况下是否会发生同样的情况? 60欧姆的 REGN 接地电阻是需要解决的问题。  但这在 REGN 上仅负载5V/60 Ω= 8.3mA、且30mA 最大输出为。  开关时、来自 REGN 的电流用于为开关 FET 的栅极驱动器供电。  因此、更大的 ISYS 和/或 IBAT 电流需要来自 REGN 的更大电流。  对于额定电压足够高的电容器(考虑到降额、REGN 应至少比16V 高10V)、REGN 不应崩溃。   

    此致、

    Jeff