工具/软件:
您好先生、我正在使用 BQ25792 IC 为2s 锂电池(8.4V)充电 。我根据数据表模板创建了原理图、但每当我将 锂电池连接到充电 板时、REGN 引脚就会短路。 我使用 RPS 为 IC 的 vSUPPLY 引脚供电电压我最初在没有负载时提供5V 1A 我查看我的 IC 消耗了一些 MW 功率、我检查了 regn 引脚处的电压、发现该 电压为5V 、但当我将电池连接到系统时、我面临此问题、我放置了一个额定电压为25V 的4.7uf 电容器、并在 PROG 引脚(3k 串联组合)中放置了一个6k 电阻 由于我没有6.04k 电阻器 ,我在充电端使用了0.01ohms 分流电阻器来检查充电电流,我放置了100 ohms 电阻器与 BATP 引脚和电池串联我只是想知道这种故障的原因在 regn 中,你可以提一下这种短路的可能原因。
注意:我没有使用 SYS 引脚、并且通过分压器禁用 TS