工具/软件:
您好的团队、
目前、客户将 APWM 连接到 MCU、并将 AIN 短接至 COM。 APWM 将继续向 MCU 输出占空比最高的 PWM 信号。 在此配置下、APWM 信号将耦合到靠近电路并影响运行。 因此、我想与您确认、除了禁用 VCC 或 VDD 和硬件连接之外、是否可以通过任何方法来关断 APWM 输出? 还是可以在没有硬件连接的情况下降低占空比的任何方法?
谢谢!
Ethan Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好的团队、
目前、客户将 APWM 连接到 MCU、并将 AIN 短接至 COM。 APWM 将继续向 MCU 输出占空比最高的 PWM 信号。 在此配置下、APWM 信号将耦合到靠近电路并影响运行。 因此、我想与您确认、除了禁用 VCC 或 VDD 和硬件连接之外、是否可以通过任何方法来关断 APWM 输出? 还是可以在没有硬件连接的情况下降低占空比的任何方法?
谢谢!
Ethan Wen
尊敬的 Ethan:
APWM 占空比固定为400kHz。 当 AIN =0V 时、占空比最高为~95%;当 AIN=5V 时、占空比最低为~6%。
如果要降低占空比、请将5V (HV 侧相对于 COM)连接到 AIN。
另一个选项是在 APWM 引脚上连接 RC 滤波器、以便将 APWM 直流转换为直流电压、该电压可以连接到微控制器。 希望它有所帮助。
谢谢
Sasi