This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:是否可以关断 APWM 输出?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503981/ucc21750-q1-possible-to-shutdown-apwm-output

器件型号:UCC21750-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

目前、客户将 APWM 连接到 MCU、并将 AIN 短接至 COM。 APWM 将继续向 MCU 输出占空比最高的 PWM 信号。 在此配置下、APWM 信号将耦合到靠近电路并影响运行。 因此、我想与您确认、除了禁用 VCC 或 VDD 和硬件连接之外、是否可以通过任何方法来关断 APWM 输出? 还是可以在没有硬件连接的情况下降低占空比的任何方法?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    APWM 占空比固定为400kHz。 当 AIN =0V 时、占空比最高为~95%;当 AIN=5V 时、占空比最低为~6%。

    如果要降低占空比、请将5V (HV 侧相对于 COM)连接到 AIN。

    另一个选项是在 APWM 引脚上连接 RC 滤波器、以便将 APWM 直流转换为直流电压、该电压可以连接到微控制器。 希望它有所帮助。

    谢谢

    Sasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasi:  

    刚刚通过电子邮件发送了问题。 请帮助检查!  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我联系 Design 以查看是否有任何用于停止 APWM 的测试模式选项。 但我认为完全停止这种做法是不可行的。 不过、如果我们 更深入地了解问题、 可以提出其他替代方案。 让我们继续通过电子邮件进行讨论。 接下来关闭 E2E。