This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:设计具有20按钮接口(12V 电压限制)的可编程0-10A 恒流源

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502976/lm3409-designing-a-programmable-0-10a-constant-current-source-with-20-button-interface-12v-voltage-limit

部件号:LM3409
主题:BQ24610中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在设计符合以下规格的可编程恒流(CC)源:直流/直流转换器必须具有电压控制引脚(例如 ISET、FB 或 ADJ)、可在电压变化时调节输出电流。

  1. 输出电流:可在0至10A 之间调节(20个离散电平、例如2A、4A 等) 通过按钮设置)。

  2. 电压限值:对于所有电流电平、严格钳位在最大12V (CV 模式)。

  3. 输入电压:15–24V 直流(来自 PSU)。

  4. 用户界面:20个触控按钮(每个按钮选择预定义的电流;一次仅一个按钮处于活动状态)。

控制方法:通过 MCU + DAC/数字电位器调节电流。 直流/直流转换器上应该有一个引脚、其电压由 DAC/数字电位器改变

工作流程示例:

在≤12V 的情况下、按下按钮1→MCU 会将 DAC/数字电位器设置为0.5V→直流/直流输出2A。

在≤12V 时、按下按钮2→MCU 将 DAC/数字电位器设置为0.75V→直流/直流输出4A。

请推荐使用直流/直流转换器和 DAC/数字电位器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shah、

    我们的恒流源设计用于 LED 和可能的电机、而不是电池。  我假设这是您尝试充电的某种电池?  您能否确认?  如果是这种情况、我可以将您的问题转发给电池管理系统团队、他们可以帮助您选择一个同时执行 CC 并钳位至 CV 的合适转换器、这是为电池应用完成的。   

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不是电池、它是一种容性负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此帖子移到了电池充电器论坛、因为我认为他们有更好的器件选择来满足您的需求。

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shah、

    我推荐使用 BQ24610。

    此致、

    基督教。