Thread 中讨论的其他器件:AM3358
工具/软件:
我的系统包含一个使用远程网络驱动程序接口规范(RNDIS)驱动 USB 端口的 AM3358 Sitara 处理器。 USB 端口连接到基于 Android 的手机、该手机也用作 RNDIS 网络设备。 只要手机没有充电就可以正常工作。
我们需要 在手机在此模式下运行时将充电电流连接到手机。 我们已尝试 TPS25830EVAL 板、但没有成功。 请提供同时 为此系统充电的建议方法。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我的系统包含一个使用远程网络驱动程序接口规范(RNDIS)驱动 USB 端口的 AM3358 Sitara 处理器。 USB 端口连接到基于 Android 的手机、该手机也用作 RNDIS 网络设备。 只要手机没有充电就可以正常工作。
我们需要 在手机在此模式下运行时将充电电流连接到手机。 我们已尝试 TPS25830EVAL 板、但没有成功。 请提供同时 为此系统充电的建议方法。
手机是像素7a。 当通过 USB-A 连接器连接到 PC 时、手机将充电并显示为设备。 在所有情况下、手机均使用 USB-C 电缆连接到 EVM。 我们在该 EVM 上安装的唯一跳线是 CTL2端口上的一个跳线;没有用于 Ra 或 Rd 的跳线
与基于 AM3358的系统通过 USB-A 连接器连接。 只有 DP、DM 和 GND 连接到 AM3358。 作为实验、我们 通过切断数据布线并安装导线、在 TPS25830周围跳接了 USB DP 和 DM。 这样、只要 EVM 未通电、数据就可以在 AM3358和像素7a 之间流动。 通电后数据通信立即停止。