This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25830A-Q1:使用 RNDIS 实现 USB 同步充电和数据传输

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500765/tps25830a-q1-simultaneous-usb-charge-and-data-using-rndis

器件型号:TPS25830A-Q1
Thread 中讨论的其他器件:AM3358

工具/软件:

我的系统包含一个使用远程网络驱动程序接口规范(RNDIS)驱动 USB 端口的 AM3358 Sitara 处理器。  USB 端口连接到基于 Android 的手机、该手机也用作 RNDIS 网络设备。  只要手机没有充电就可以正常工作。  

我们需要 在手机在此模式下运行时将充电电流连接到手机。  我们已尝试 TPS25830EVAL 板、但没有成功。  请提供同时 为此系统充电的建议方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    正在使用哪款基于 Android 的手机进行测试?  

    能否使用相同的电缆为手机充电、而使用不同的 Type-C 充电器进行充电?

    是否使用 Type-C 转 Type-C 电缆?

    该 EVM 的 J5或 J6接头引脚上是否有任何跳线?

    EVM 是否可以使用 Type-C 转 Type-C 电缆为任何其他器件充电?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    手机是像素7a。  当通过 USB-A 连接器连接到 PC 时、手机将充电并显示为设备。  在所有情况下、手机均使用 USB-C 电缆连接到 EVM。  我们在该 EVM 上安装的唯一跳线是 CTL2端口上的一个跳线;没有用于 Ra 或 Rd 的跳线

    与基于 AM3358的系统通过 USB-A 连接器连接。  只有 DP、DM 和 GND 连接到 AM3358。  作为实验、我们 通过切断数据布线并安装导线、在 TPS25830周围跳接了 USB DP 和 DM。  这样、只要 EVM 未通电、数据就可以在 AM3358和像素7a 之间流动。  通电后数据通信立即停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    好的。 让我和我们的内部团队一起研究一下、我会回来联系您。

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您可以使用 EVM 为任何东西充电吗?

    您使用多大的电压为电路板供电? 您是否尝试过短接 CTL1和 CTL2接头以将器件置于3A Type-C 模式? 将接收端设备连接到 Type-C 端口时、是否有 POL 或 LD_DET LED 亮起?

    BR、

    Seong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、EVM 为 Pixel 手机充电刚刚好、只是手机不会同时充电和通信。  我正在电路板中使用+12V、并已尝试 CTRL 和 CC 线路上的所有跳线组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 今天关闭、抱歉您请求延迟响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我刚刚尝试了我的三星 S24+和充电和 USB 2.0数据都正常工作。

    您是否尝试过任何其他手机、如 Samsung?

    BR、

    Seong