This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:使用使能功能时仅忽略 UVLO

Guru**** 2636685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504006/tps22811-utilizing-enable-function-only-neglecting-the-uvlo

器件型号:TPS22811

工具/软件:

尊敬的团队:

TPS22811中有一个双功能引脚 EN/UVLO。 我们的设计需要外部开关(SPST)来支持12V 电源。 因此、我们将开关 OUT 作为使能(EN/UVLO)连接到 3.3V 电平的 TPS22811。 因此、我们没有将数据表中建议的 UVLO 功能与电阻分压器电路一起使用。 EN_N/OVLO 也会被拉至低电平。 您是否可以验证设计、使外部使能端本身足以启用 TPS22811?

此致、

Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sneha:

    是的、本设计可以使用 EN 引脚上具有3.3V 电压并将 OVLO 接地的外部开关。 将 OVLO 连接到接地将禁用过压保护。 如果仍需要过压保护、可以在 VIN 到 OVLO 到 GND 之间使用电阻分压器。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    -

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮忙:)