Other Parts Discussed in Thread: TPS22811
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22811 工具/软件:
尊敬的团队:
TPS22811中有一个双功能引脚 EN/UVLO。 我们的设计需要外部开关(SPST)来支持12V 电源。 因此、我们将开关 OUT 作为使能(EN/UVLO)连接到 3.3V 电平的 TPS22811。 因此、我们没有将数据表中建议的 UVLO 功能与电阻分压器电路一起使用。 EN_N/OVLO 也会被拉至低电平。 您是否可以验证设计、使外部使能端本身足以启用 TPS22811?
此致、
Sneha