主题中讨论的其他器件: Tina-TI
工具/软件:
你(们)好
我尝试在 TINA-TI 中对 LM22677 IC 进行仿真、将14V 输入转换为5V。 我使用的值与计算器给出的值相同、但仍然无法获得准确的输出、因此我反复试验更改了这些值、并获得了5V 输出、但当我测量电流时、我观察到了以下情况
- 输入电流先上升到4A、然后下降到零
- 输出电流在600uA 之间波动
我也尝试使用了 Web-Bench 中的相同值、但它也提供了7V 输出和60uA 电流。
为什么会发生此错误? 可以做什么?

此致、
Rahul Gandhi