This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22677:LM22677降压转换器输出端具有低电流

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22677, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500109/lm22677-low-current-at-the-output-of-lm22677-buck-converter

器件型号:LM22677
主题中讨论的其他器件: Tina-TI

工具/软件:

你(们)好  

我尝试在 TINA-TI 中对 LM22677 IC 进行仿真、将14V 输入转换为5V。 我使用的值与计算器给出的值相同、但仍然无法获得准确的输出、因此我反复试验更改了这些值、并获得了5V 输出、但当我测量电流时、我观察到了以下情况

  • 输入电流先上升到4A、然后下降到零
  • 输出电流在600uA 之间波动

我也尝试使用了 Web-Bench 中的相同值、但它也提供了7V 输出和60uA 电流。

为什么会发生此错误? 可以做什么?

此致、

Rahul Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    1k 的 RT 电阻器过低、无法调整频率、会将 RT 引脚拉至低电平并进入同步模式。 您可以根据 RT 与频率间的关系选择一个值。 图形所示。 SNR 值12。

    另外、请再次检查反馈电阻器 的值、我认为必须将顶部和底部交换为5V 输出。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更改、电阻器放置在相反的位置。 但输入电流仍然峰值为2A、然后降至60uA、输出电流仍然为50uA、这可能是什么问题?

    应届毕业生、

    Rahul Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    由于100k 电阻器、您的原理图中将输出电流设置为50uA。

    IOUT = Vout/Rout = 5/100k = 50uA

    当输入和输出电容器充电时、输入电流最初会很高、然后会降低以仅提供输出电流。

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、明白了。 我意识到,就在我发表这种怀疑之后。  

    此外、我还查看了 LM22677的参考仿真、因为他们使用了二极管 myD40956、这与 TINA 中提供的仿真不同。 如果我移除此二极管并将其替换为常规二极管、则输出电压可介于5V 至3V 之间。 该二极管有何不同之处、在哪里可以找到该二极管的规格?

    此致、

    Rahul Gandhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    对延迟深表歉意。 我上星期离开了。

    我不确定 TINA 中的二极管、因为我们不再支持它。 我建议使用具有更好支持的 PSpice for TI。

    对于参考设计中的二极管 myD40956、请参阅下图(来自产品页面中未加密的 SPICE 模型)了解规格。

    此致、

    Niranjan