主题中讨论的其他器件:TIDA-010208
工具/软件:
大家好、请查找我们的使用设计参考 TIDA-010208

流入 R146/流入外部 NPN BJT 的电流为3 mA、
从 LP_3V3流出或连接到 MCU 的电流为2.7uA、到降压使能布线的连接断开、基本上 R144是 DNP、通过 串联连接数字博物馆仪观察到接下来的电流
我们不明白为什么 参考原理图 TIDA-010208中建议使用 BJT 会 消耗如此高的电流
AFE 处于正常模式、我们认为不应担心该电路包含 BREG、REGIN 和 REG1
启用外部 BJT 和 REG1时、电流消耗是否最小
此致