This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当使用 REG1驱动 MCU 来实现2.7uA 负载时、NPN BJT 的功耗较高

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494924/higher-consumption-observed-by-npn-bjt-when-reg1-is-used-to-drive-mcu-for-2-7-ua-load

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010208

工具/软件:

大家好、请查找我们的使用设计参考 TIDA-010208

流入 R146/流入外部 NPN BJT 的电流为3 mA、

从 LP_3V3流出或连接到 MCU 的电流为2.7uA、到降压使能布线的连接断开、基本上 R144是 DNP、通过 串联连接数字博物馆仪观察到接下来的电流

我们不明白为什么 参考原理图 TIDA-010208中建议使用 BJT 会 消耗如此高的电流

AFE 处于正常模式、我们认为不应担心该电路包含 BREG、REGIN 和 REG1

启用外部 BJT 和 REG1时、电流消耗是否最小

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉晚才回复。 我只是知道这个主题。

    REG2上的负载是多少? 您是否测试了 R143两端的电流?

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    • REG2上无负载、
    • 在 R143上测得的电流为12.5uA、而 MCU 消耗的电流为2.43uA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    12.5uA 基极电流确实意味着发射极上有2个-3mA 负载。 任何内部电路都不会导致 REG1上产生如此大的负载电流。  

    您能给我展示完整的原理图吗? 如果您不想在此论坛中附加它、您可以向我发送电子邮件。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享这个电子邮件 ID、我们可以在那里发送原理图吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的电子邮件地址是 kian-lin@ti.com

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    我已经向您发送了原理图、等待您的回复。 也请检查垃圾邮件收件箱。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我检查了我的邮箱、看不到您的电子邮件。 您可以共享您的公司电子邮件地址、然后我可以向您发送消息。

    BRS

    KIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、延迟回复、我的电子邮件地址是 akshat@vecmocon.com 

    此致