工具/软件:
我们使用了 TPS54302的产品、在 PACK 工厂的组装和测试阶段遇到了大量缺陷。 经过调查、我们发现 TPS54302的输出电压波形异常。 在应用中、TP54302输入12V、输出5V 2A、为4G 模块供电。 有时、5V 电压显示为12V、导致5V 负载(VPS8504和 Tan 电容器短路) 
现场捕获5V 波形、如上图所示出现了一个异常波形。 在正常5V 输出下、12V 电压约为1ms appearede2e.ti.com/.../F721TPS54302-0.5A-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_50_5F00_17.pdfe2e.ti.com/.../F721TPS54302-1.5A-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_52_5F00_55.pdfe2e.ti.com/.../F721TPS54302-2.5A-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_55_5F00_43.pdfe2e.ti.com/.../F721TPS54302-NOLOAD-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_47_5F00_49.pdf