This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:输出异常导致钽电容器烧毁

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1494674/tps54302-output-is-abnormal-cause-tantalum-capacitor-burned

器件型号:TPS54302

工具/软件:

我们使用了 TPS54302的产品、在 PACK 工厂的组装和测试阶段遇到了大量缺陷。 经过调查、我们发现 TPS54302的输出电压波形异常。 在应用中、TP54302输入12V、输出5V 2A、为4G 模块供电。 有时、5V 电压显示为12V、导致5V 负载(VPS8504和 Tan 电容器短路)

现场捕获5V 波形、如上图所示出现了一个异常波形。 在正常5V 输出下、12V 电压约为1ms appearede2e.ti.com/.../F721TPS54302-0.5A-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_50_5F00_17.pdfe2e.ti.com/.../F721TPS54302-1.5A-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_52_5F00_55.pdfe2e.ti.com/.../F721TPS54302-2.5A-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_55_5F00_43.pdfe2e.ti.com/.../F721TPS54302-NOLOAD-48V-input_5F00_2025_2D00_03_2D00_30T10_5F00_47_5F00_49.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam

    请让我稍后再看看。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0 Ω:抓到出问题时候的ch2 ch3:输出 ch1:FB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

     为什么在 CAT1模块工作时 TPS54302 FB 引脚振荡

    反馈环路是否有任何问题

    CFF 现在是47PF、是否可以是 DNM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源器件的原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sam 和 Xiaodong

    在我看来、原理图和元件看起来可以正常工作。 布局注释:Cin 应靠近 IC Vin 和 GND 引脚放置。 尤其是 C87。 电压检测电阻器 R265应靠近 IC FB 和 GND 引脚放置、并避免任何噪声节点、如 SW。

    您能否确定问题在什么情况下会发生? 其他电路是否会中断?  

    47pF CFF 在正常条件下应该正常。 如果存在噪声耦合、您是否可以尝试进行 CFF DNM 并在 FB 和 GND 之间添加~47pF 电容?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为问题不是由布局引起的、我们将 TPS54302更改为 ohter p2p 设备、没有问题。  

    负载是4G CAT1模块,它是异常的 FB 引脚 摆动首先然后输出电压上升.

    删除 CFF 有效  

    但我们很困惑如何使用 TPS54302、为什么会发生振荡、我们应该进行什么测试来避免这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaodong

    您是否尝试过移除 CFF 并在 FB 和 GND 之间添加一个小型陶瓷电容器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除 CFF 已验证 有效。

    我们根据数据表 推荐设计电路,实验室测试结果 还可以,但在某些情况下 直流/直流转换器工作不正常,结果是我们成千上万的产品需要返工或 维修,这就是问题所在。

    我们担心直流/直流转换器为什么进入振荡状态。 为了避免这种情况再次发生、应进行哪些测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaodong

    什么是 CAT1模块 ?这可能会带来一些噪声/中断?

    建议将 FB 电阻器放置在靠近 FB 引脚和 GND 引脚的位置、并且 vo 采样布线远离噪声节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应使用多大的电容值? FB 至 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Xiaodong

     我认为 CFB 可能有助于绕过 FB 节点上的一些噪声。  建议小于100pF。 建议长期优化布局。

    谢谢。