This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:热关断

Guru**** 2526960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504054/tps22810-thermal-shutdown

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS22950

工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望使用 TPS22810DBVR 进行短路保护、
SC 电流为~3A。
您能看一下这个波形吗?
我认为器件具有热关断功能、但会自动重试。
当负载电流超过绝对最大额定值时、我认为器件会损坏。
您能否评论一下我的假设是否正确?

图例

  • CH1:P5.5电源| 5V/div
  • CH2:P5E 电源| 2V/div
  • CH3:P5E-DET | 2V/div
  • CH4:负载电流| 2A/div

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    TPS22810没有电流限制或短路保护功能。

    TPS22810具有过热保护功能、但不能将其视为短路保护功能。

    在达到 TSD 之前、器件可能会在高短路期间损坏。

    我建议使用具有电流限制和 SCP 保护功能的 TPS22950。

    谢谢  

    Amrit