Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22810 主题中讨论的其他器件: TPS22950
工具/软件:
您好的团队、
我的客户希望使用 TPS22810DBVR 进行短路保护、
SC 电流为~3A。
您能看一下这个波形吗?
我认为器件具有热关断功能、但会自动重试。
当负载电流超过绝对最大额定值时、我认为器件会损坏。
您能否评论一下我的假设是否正确?

图例
- CH1:P5.5电源| 5V/div
- CH2:P5E 电源| 2V/div
- CH3:P5E-DET | 2V/div
- CH4:负载电流| 2A/div
此致、
伊藤和树